This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:产品线编程工具 CC1312R

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/917735/cc1312r-production-line-programming-tools-cc1312r

器件型号:CC1312R

尊敬的先生/女士:

我将在 CC1312R 上进行试运行。

我现在要做的是使用(硬件) CC1312 Launchpad 通过 SMARTRFFLASH PRGRAMMER 2对 CC1312 IC 进行编程。

我有一些问题要问:

1) 1)可用于对 CC1312R 进行编程的任何其他硬件工具

2) 2)在多次测试下、我们检查 XDS 工具是否始终需要更新(从版本 x 忘记更新?) 要继续、我想知道 SmartRF 闪存编程器在没有互联网的情况下仍然可以工作吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)对于在生产中对 CC1312R 进行编程、您可以在此处的列表中查看: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABRF0XXtEY3IjxYqhn5hAQ__FUz-xrs__LATEST。 请注意、此列表中的某些工具仅支持 MSP43x、这意味着您必须检查工具支持的芯片。  

    2) 2)遗憾的是、我们的一些工具使用不同版本的库、这意味着如果您更改工具、在许多情况下会要求您进行更新。 如果您离线工作、我认为这也是一个问题、因为它将检查 LP 中使用的版本、如果该版本与您当前使用的工具不同、则会要求更新。