This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:48MHz 外部晶振 XTAL 数据表参数。

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/917576/cc1352r-48mhz-external-crystal-xtal-datasheet-parameters

器件型号:CC1352R

大家好、SimpleLink 团队、

客户报告.. "在找到这个上的温度和稳定性/频率误差容差要求时遇到问题(CC1352R)。 旧 IC 指定了+/-40ppm,但我们在这个 IC 上看不到它。 你有这个吗?"

也看不到 CC1352R 数据表中指定的"温度和稳定性/频率误差容差"(ppm)。

谢谢、Merril

参考:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1352r.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    晶体容差和稳定性要求取决于应用、使用位置以及当地法规。 这可能是他们将其从数据表中删除的原因。

    我们在参考设计中使用了-20ppm/+20ppm、温度范围为-40C/+85C。 有关详细信息、请参阅参考设计中的 BOM。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    感谢您的回复。  右侧 "晶体容差和稳定性要求取决于应用"。  我同意、但这不能帮助我选择 xtal。 我实际上需要什么 ppm 来支持 BLE。。 ZigBee... 6LoWPAN.. 线程... 等等?   并且、为了节省成本... 我不想过度指定 xtal。

    似乎是我们的应用手册。 《CC26xx 和 CC13xx 系列无线 MCU 的晶体振荡器和晶体选择》 (https://www.ti.com/lit/an/swra495h )是我们(TI)提供的最佳建议。

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Merril、

    是的、该应用手册对我来说看起来不错。

    谢谢、

    PM