This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在无线传感器网络中的使用

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/916235/cc1200-usage-in-wireless-sensor-networks

器件型号:CC1200

您好 TI 社区

我需要具有以下特征的无线通信。 (通信环境位于水中)  

1 -通信是双向的。 我是说通信两侧的芯片能够发送和接收数据包(它们是收发器)。

2-载波频率可变(需要434MHz)。

3 -更重要的是 、我需要通信才能具有 RFID 系统等连接拾取功能。 换言之、如果一侧的芯片闭合另一侧的芯片、从而广播唯一的信号、则可以选择连接并建立通信。   

经过一些搜索、我找到了 CC1200物理层。 您认为该芯片具有上述通信参数吗?

此外、您能否告诉我该芯片遵循的通信协议?

谢谢、此致

Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我需要具有以下特征的无线通信。 (通信环境在水中)":您是否了解了水和射频的物理原理? 您是否计算了您是否能够达到所需的范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解第3项要求:

    我需要通信才能具有 RFID 系统等连接选择功能。 换言之、如果一侧的芯片闭合另一侧的芯片、从而广播唯一的信号、则可以选择连接并建立通信。

    鉴于信号足够强且同步字是相同的、无线电将从发送具有相同射频参数(频率、数据速率、调制格式等)的所有器件接收数据包。

    数据表中显示了 CC1200的数据包格式。 它不遵循任何通信协议、因为您需要编写自己的协议。

    您可以使用 SmartRF Studio 评估芯片、还可以在此处查看可用的代码示例:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Siri 的回复。  

    我做了一个实验来研究信号强度、以查看来自水中传感器网络的信号是否足够强。 为此、我将连接到通信装置的传感器放入滑索袋中、并将其放入水桶中。 对于大约10米的范围、RSSI 为-47dbm、可被检测到。  

    至于问题1、我可以与芯片进行双向通信吗?

    谢谢

    Saber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非 CC1xxx 器件是双向的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在其数据表中、提到 CC1200是收发器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我将其读作全双工、因为这是一个常见问题。 是的、正如您在数据表中看到的、器件可以同时执行 RX 和 TX、但不能同时执行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Saber