This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:SimpliciTI 示例应用对于 IAR Kickstart 来说太大

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/916251/cc1110-cc1111-simpliciti-sample-apps-too-big-for-iar-kickstart

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:SimpliciTI

我熟悉 IAR Kickstart 版本的代码大小限制、但我似乎超过了0x1000限制、只是构建了对等样本应用程序以与 RFUSB 评估板配合使用。 我认为、至少未经修改的评估应用程序会在 kickstart 版本上运行。 我认为这是问题的关键。 SimpliciTI 或 IAR 代码在过去几年中是否刚刚超出限制、或者评估套件是否有其他选项可以获得更小的代码或更大的限制? 很显然、IAR 会很高兴地把我的钱花在完整版上、但我不会问这个问题。 我想问 SimpliciTI 示例代码是否应该与 IAR 评估许可证一起运行? 如果是、如何实现? 我尝试运行的代码是"simple_peer_to-peer"、这是极其基本的代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指派了一名专家发表意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SimpliciTI 堆栈应该在一个 Kickstart 版本的 IAR 上运行(尺寸受限)并不是一个目标。 IAR 应具有您可以使用的评估版本、这些版本应具有时间限制且不受尺寸限制。

    BR

    Siri