This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:是否需要读取 IEEE MAC 主地址

Guru**** 2516490 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, MIOTY, CC1352R, LPSTK-CC1352R, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/915146/launchxl-cc1352r1-is-it-necessary-for-reading-the-primary-ieee-mac-address

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件: MIOTYCC1352RLPSTK-CC1352RUNIFLASH

大家好、

我购买了两个 CC1352R LaunchPad (LPSTK-CC1352R)来测试 MIOTY。 我是否确实还需要购买一个仅需花费50$的 LaunchPad 开发套件(LAUNCHXL-CC1352R1)即可使用 UniFlash 读取 IEEE MAC 主地址? 通过蓝牙连接 SimpleLink Starter 应用程序也会显示多个参数和 MAC 地址、但我不确定其中是否有 IEEE MAC 地址。
您知道吗、将来是否可能通过应用程序读出主 IEEE 地址? 我认为、硬件套件的价格为50$、只读出8字节的值是一项巨大的努力。


另一个重要优势是、如果 StarterLink 应用程序中直接提供 MIOTY 固件映像:


目前、我需要下载包含二进制文件的 Windows 软件、然后需要在 Android 智能手机上加载该软件。 因此、这有点烦人。
当"片外 OAD 映像"中还有一个"MIOTY 示例"时、这将非常方便。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    我将与移动应用团队联系、看看这是否可行、以便在应用中包含图像。

    至于 IEEE 地址、 我不确定该应用是否公开了该地址、但在我的存储器中的某个位置有一个可用的特征(因此您应该能够在 LightBlue 应用上读取该地址)

    此致、

    AB