This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120EM-169-RD:与 N 模式相关的 MBUS 堆栈库

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1120, CC1350, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/913772/cc1120em-169-rd-mbus-stack-library-related-to-n-mode

器件型号:CC1120EM-169-RD
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1120CC1350CC1310

大家好、

CC1120 支持169Mhz 射频品牌(N 模式无线 MBUS)。

在   https://www.ti.com/tool/WMBUS 中下载"无线 M-Bus 协议软件" 并在 C:\TI\wmbus_cc13x0_rtos_2_0\wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0\lib\cc13xx_rtos 解压缩后。

但我找不到任何与 N 模式相关的库文件、  

请告诉我哪个库与 CC1120的 N 模式相关。

提前感谢!

SB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangbum、

    请在此处查看应用手册:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangbum、

    除了 Marie 为您提供的链接之外、我还推荐以下链接:

    https://www.ti.com/lit/ml/slat149b/slat149b.pdf

    您下载的是不支持 N 模式的 CC1310和 CC1350的 wM-bus 堆栈。 该堆栈仅适用于这些器件、不适用于在 CC1120中推广的 tw 芯片解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    感谢您提供的有用资料。  

    但我想知道  为什么"无线 M-Bus 协议软件"中不存在 N-bus 库(仪表和其他)  

    当我在    https://www.ti.com/tool/WMBUS 中解压缩“无线 M-Bus 协议软件”时,请告诉我哪一个库与 N 模式对应 , 并且它具有除 N 模式库外的所有 wM-bus 堆栈库,如下所示:    

    C:\TI\wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0\wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0\lib\CC13xx_rtos:

    APL_CC13xx_Collector_C2.lib  

    APL_CC13xx_Collector_S2.lib
    APL_CC13xx_Collector_T2.lib
    APL_CC13xx_Meter_S1.lib
    APL_CC13xx_Meter_S2.lib
    APL_CC13xx_Meter_t1_c1.lib
    APL_CC13xx_Meter_T2_C2.lib
    serial_CC13xx_Collector_C2.lib
    serial_CC13xx_Collector_S2.lib
    serial_CC13xx_Collector_T2.lib
    serial_CC13xx_Meter_S1.lib
    serial_CC13xx_Meter_S2.lib
    serial_CC13xx_Meter_t1_c1.lib
    serial_CC13xx_Meter_T2_C2.lib

    谢谢、

    SB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    您能告诉我如何下载 CC1120的 wM-Bus 堆栈吗?

    谢谢

    SB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SB:

     “无线 M-Bus 协议软件”中没有 N 总线库,它仅支持 C、T 和 S。有关双芯片解决方案的详细信息,建议联系您当地的销售代表,据我所知,TI.com 上没有可下载的堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的友好反馈!

    此致、

    SB。