This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:评估板

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/914524/cc113l-evaluation-board

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC1101

是否有适用于 CC113L 的评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们销售的此套件数量相当少、因此该套件已从网络中移除。  

    最好的选择是查找 CC1101套件(我们没有、但如果您在网络上搜索、您将找到多个选项)并使用它进行开发。 CC113L 具有一个子集的功能 CC1101意味着您可以使用 CC1101并检查 CC113L 上可用的功能。