This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:同一星型网络上的节点数实际限制是多少?

Guru**** 2574835 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/913233/cc1312r-what-is-the-practical-limit-of-number-of-nodes-on-the-same-star-network

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我们计划使用 CC1310/2R、CC1312R 作为协调器、CC1310作为卫星节点、构建一个50节点星型网络。 计划数据速率为50kbps。 这是否可行? 卫星节点和坐标之间的最大延迟是多少?

根据以下讨论、当开启 Mac 层安全性时、当 CC1310用作协调器时、限制似乎为50。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/766127

http://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/735714

因此、我假设50个节点网络是可能的。 延迟看起来是什么样的? 我假设会多次重试、因此会增加延迟。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhiyong、

    是的、我们针对收集器的 SM 示例设置为50个节点、这应该可以实现。 话虽如此、您可以通过提供更多可用内存(删除功能等)来扩展此功能。 但是、这还没有经过测试、因此您可能需要占用可用的应用空间。

    您是正确的、网络越大、PER 就会增加、但这一切取决于网络流量。 您的网络配置也将在此处播放一个因素(即信标、非信标、FH)。 这将需要多次重试、但遗憾的是、由于因素多、我无法准确回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 CC1310和 CC1312R 是可互操作的、是否会将 CC1312R 用作协调器来提高网络性能?

    此外、在示例传感器/收集器示例中、所有内容都是默认值的情况下、延迟看起来是什么样的? 传感器节点和收集器节点之间往返的阶数是几十毫秒还是几十秒?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zhiyong、

    有关灵敏度、请参阅此处列出的无线电编号的数据表。 从我的快速看、这两者非常相似、使用 CC1312不会显著提高性能。 话虽如此、CC1310的主要限制是可用存储器空间、该空间在 CC1312上已修复。

    为了回答您的第二个问题、我们没有确切的可用数字、因为此测试尚未运行。 我可以说、它肯定不是大约10秒、而是更接近10毫秒。 再说一次、我只是根据我的经验进行假设。 这完全取决于您在哪种模式下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1312R 和 CC1310是否可互操作? CC1312R 和 CC1310作为传感器/卫星节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我以前见过这种组合。