This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:在异步模式中、信号是恒定的、并且值被反相

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/912764/cc1101-in-asynchronous-mode-the-signal-is-constant-and-the-values-inverted

器件型号:CC1101

请参阅下图以帮助我进行解释。

我正在尝试为门铃重新创建信号。 为此、我认为我需要使用异步模式、并且已经取得了一些进展。 但是、我在努力使输出持续接通/保持高电平。 然后、当我实际广播数据时、它会变为低电平。 现在、我可以反转这个区域中的逻辑、不过、从屏幕截图中可以看到、即使我停止传输、信号也会保持不变。 我需要什么来纠正这种情况。

任何其他有关帮助我重新发出这一信号的评论都将受到热烈欢迎。

谢谢!

顶部是我尝试使用底部信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将对此进行研究并返回。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于异步 TX 模式、我的 PA 设置不正确。 工作的是:

    {0、60、0、0、0、0、0}
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 此问题是否已解决?

    谢谢