This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:SmartRF Studio 7:连续 Tx/RX -串行数据输入/输出?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/912829/boostxl-cc1125-smartrf-studio-7-continuous-tx-rx---serial-data-in-out

器件型号:BOOSTXL-CC1125

联机帮助仅提供"SmartRF04EB"和"TrxEB"的信息:

 BOOSTXL-CC1125的连接是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看用户指南:  

    GPIO0上的数据是默认值、SmartRF Studio 中的 clk 默认值为 GPIO2

    在 BoosterPack 上、GPIO0连接到 P3.4、GPIO2连接到 P3.18