This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC3220SF-LAUNCHXL

Guru**** 2575795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/911613/cc1350-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC1350

我尝试设置 IOT 网关、但遇到了一些问题。  

当我使用内部 WiFi 时、我通过了 ENOTFOUND 错误、但随后出现以下错误:

完成此帖子

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/600729?CC1310-While-setting-up-TIDEP0084-there-is-problem-on-ENOTFOUND-AWS-Cloud-Adapter-error

我尝试连接到移动热点、但后来遇到了 ENOTFOUND 问题:

我在这两种情况下都尝试了 ping、这就是我得到的结果

我想这是我的互联网连接问题、所以我继续关闭了我的计算机和 Xfinity 路由器上的防火墙。 但是没有任何变化。

请帮我解决问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要一些时间来深入探讨这个问题。 我计划在下周周三之前向您提供最新信息。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在研究这个问题。 我将在下周初尝试提供另一个状态更新。

    最棒的

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phuc、

    您能否分享您使用的平台和软件?

    什么 SDK?

    什么设备?

    您从何处获取软件?

    您的设置中是否连接了 Sitara 器件?

    此致、

    AB