This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SysConfig 和 Custom-PHY

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/912649/cc1312r-sysconfig-and-custom-phy

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1352R

如何使用 SysConfig 配置2个不同的定制 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我请一位专家发表意见。

    我想答案的一部分已经/将在 CC1312R:专有无线电:在一个应用程序中使用不同的 PHY 线程中提供

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、请查看 CC1352R 的 DMM 示例、并了解如何在其中使用 SysConfig 来设置 BLE 和 EasyLink (prop、sub1)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我的问题没有帮助。 遗憾的是、对我的问题的描述有点简短。

    我想使用2个不同的低于1GHz 定制 PHY:

    • 868MHz、simplelink 远距离模式、10kbps
    • 868MHz、simplelink 标准模式、> 500kbs

    当我在 SysConfig 中添加"射频堆栈/自定义"时、我会看到一个列表、其中包含用于启用某些预定义的 PHY 设置的复选框、其中一行用于自定义。 但我想使用2个与 TI 预定义的 PHY 设置不匹配的 PHY 设置。

    我可以使用一个预定义的 PHY 设置并调整配置。 例如、使用'5kpbs、Simplelink 长距离'、然后修改 SymbolRate 和 RX 滤波器 BW 的入口、以获取我想要的数据速率。 但它将始终在说明中显示5kbps 的数据速率。 非常混乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、如果您使用5kbps SLR 设置、即使您更改符号速率、它仍将被称为5kbps。 但是、您可以根据需要使用代码导出配置来更改名称。 对于需要多个自定义 PHY 的用例、最好从 SysConfig 生成一次所需的文件(不关心射频设置、而是添加所有外设等) 您需要)。 生成这些文件后、请在项目中手动将其包括在内、然后从编译中排除 SysConfig。 您现在可以使用 SmartRF Studio 生成所需的不同设置、然后可以将它们复制到 ti_radio_config.c 中

    BR

    Siri