This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:用于改善接收传感器的外部放大器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/912094/cc1312r-external-amplifier-for-improved-receive-sensativity

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1190

你好。

我的公司使用 CC1312开发了器件和应用。 我们希望通过添加一个外部放大器来尽可能提高接收灵敏度。

1. CC1190是否可以与 CC1312充分利用? 请注意、由于其他硬件限制、CC1310不是一个选项。

2.是否有专为 CC1312设计的替代前端放大器?

3.除了外部放大器或较大天线外、是否有其他任何提高此 SoC 接收灵敏度的建议?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的、您可以将 CC1312R 与 CC1190结合使用、这与本设计中 CC1310与 CC1190搭配使用的方式相同: http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC13-90。 该设计可按原样使用、但 CC1310和 CC1312R 之间的 DCDC 组件和 xtals 不同、因此必须相应地进行更改。 射频前端可按原样使用。  

    2.不是专门设计的、但可以将 CC1312R 与其他前端模块配合使用。  

    3.您使用的是什么射频 PHY? 如果您不需要高数据速率、则可以减小 RX BW、从而实现更好的灵敏度。 请查看我们 SmartRF Studio 中的 SimpleLink 远距离模式。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、感谢您的快速回答。

    1.很好,我们很可能会走这条路。

    2.您能建议任何非常适合的替代前端模块吗?

    我能不能对您介绍 PHY 层? 我不想在这里透露具体细节。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    让我们跟进有关 DM 的 PHY 讨论。  

    Simon