This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:PA 输入(引脚17)为何需要连接到 VDD 的直流路径?

Guru**** 2810715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/911584/cc1125-why-does-the-pa-input-pin-17-require-a-dc-path-to-vdd

器件型号:CC1125

为什么 PA 输入需要直流路径连接到 VDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看一下任何有关射频的文本手册、您会发现、制作 PA 的最常用方法是将具有导通电感器的 NMOS 晶体管连接到 VDD。 电感器很难集成、因此被放置为一个外部组件。 因此、会有一条直流路径通过电感器。