This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:ETSI 测试报告

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/911080/cc1120-etsi-test-report

器件型号:CC1120

大家好、团队、

我的客户正在使用 CC1120开发新应用、他们从实验室询问您是否可以向我们提供与 ETSI EN 300 220-1和 ETSI EN 300 220-2无线电测试相关的测试报告。

请告诉我我们是否有此类配套资料? 如果是、在哪里可以找到它?

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    认证报告仅对认证所使用的硬件和软件有效、因此没有重用价值。 因此,我们选择不分享这些报告。 此外、自我们对 OUT EMS 进行认证以来、ETSI 标准已更新、所需的测试也已更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、理想情况下、他们必须运行完整设置并针对相应的认证对其进行验证?

    我们是否有办法帮助他们?

    谢谢、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户始终必须在能够进行此操作的测试机构中进行自己的 ETSI 认证。  

    理想情况下、客户应在前往测试机构之前进行自我检查、以节省时间和金钱。 他们是否有频谱分析仪?  

    对于大型客户、如果他们没有设备、我们可以为他们执行某些操作。