请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P CC1352 RTC 值在复位后为0。RTC 为 AON (ALWay ON)、Shoud 不为0,如何在复位后保持 RTC 值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CC1352 RTC 值在复位后为0。RTC 为 AON (ALWay ON)、Shoud 不为0,如何在复位后保持 RTC 值?
您好、Zhang、
系统复位后、AON_VD 复位。 (请参阅 技术参考手册第7.7章)。 这意味着 RTC 也被复位。
您对复位到底有什么要求?
此致、
SID