This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何在复位后 CC1352 RTC 保持值?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1163736/cc1352p-how-can-cc1352-rtc-keep-value-after-reset

器件型号:CC1352P

CC1352 RTC 值在复位后为0。RTC 为 AON (ALWay ON)、Shoud 不为0,如何在复位后保持 RTC 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    系统复位后、AON_VD 复位。 (请参阅 技术参考手册第7.7章)。 这意味着 RTC 也被复位。  

    您对复位到底有什么要求?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们开发了一个带屏幕的手表。 如果手表未连接到 Anchor(base station)、那么一旦重新启动(包括异常重启)、将会丢失时间。我们需要在复位后保留 RTC 值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    遗憾的是、RTC 在断电后不会被保留。  上电后需要更新时间。  根据您希望更新的速率和所需的精度、您必须将其写入非易失性存储器并进行恢复、这不是可行的解决方案。

    此致、

    SID