This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:MSP430FR5969 Launchpad 和 CC1120 EVM 软件问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1164073/cc1120-msp430fr5969-launchpad-and-a-cc1120-evm-software-concern

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969

各位专家:

建议我为软件问题创建一个新的主题。
请参阅以下客户软件问题:
"CC1120和 MSP430FR5969不通过 SPI 相互通信。 当 MSP430FR5969尝试启动 SPI 时、CC1120只会用一个代码在所有位中以1进行响应、而将所有位都用0进行响应、而用另一个代码进行响应。 我向您发送了两个代码、根据您的看法、这些代码是正确的、应该可以正常工作。"

我还添加了下面的硬件部分作为对这种情况的附加参考:
"关于电源、我尝试使用 USB 端口(仅 MSP 之一、BoosterPack 上的一个并且两者都使用)和外部电源为器件供电。 虽然照片显示它不消耗任何电流、但实际上它很耗电。 它是一个小电流、但它是。 使用的电源没有用于测量此类小电流的精密电流表。 但是、设备之间的通信结果与 USB 的通信结果相同。"

e2e.ti.com/.../5481.CS1243540_5F00_Attachments.zip


期待您的建议。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用逻辑分析仪并提供 SPI 图、以显示如何复位 CC1120、写入寄存器并将其读回。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的回答。 客户 要求朋友用另一对板试用软件、可以用。 他发现、当他将新组件连接到计算机时、新组件集上的固件已更新、但旧组件没有更新。 这是原因吗? 您能告诉我们他如何强制更新固件吗?

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不熟悉 MSP430FR5969 Launchpad、这不是我们用于 CC1120套件的硬件。

    如果您对这些电路板有疑问、应在 MSP430论坛((+) MSP 低功耗微控制器论坛- MSP 低功耗微控制器- TI E2E 支持论坛)上发表问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、  

    由于 MSP 似乎按预期运行、并且只有在将其插入 CC1120 Booster Pack 时才会出现复位问题、 因此建议我 创建一个将 CC1120用作器件的线程、并查看连接领域的专家是否可以提供帮助。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处提供更多详细信息。  

    您首先写道" 当他将新组件连接到计算机时、发现新组件集上的固件已更新、但旧组件未更新"、问题与如何更新 MSP LP 上的固件有关。

    在最重要的帖子中、您讨论了重置问题。 不清楚客户在测试什么以及问题在哪里。

    请澄清以下内容。

    哪个确切的硬件是客户运行的硬件(LP、自定义硬件等)

    他运行的代码是什么(它是基于他正在使用的 LP 的示例、还是从零开始制作了所有代码

    他使用的 IDE 是什么(版本等)

    事情到底发生了什么故障? 是与将代码下载到 LP 或向 CC1120运行代码相关的问题。

    上述朋友的测试结果与客户的测试结果之间有何区别?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始问题编写得不好、缺少一些信息、但从.zip 文件中的图片中可以看到您在使用 https://www.ti.com/tool/BOOST-CCEMADAPTER + https://www.ti.com/lit/ug/slau535b/slau535b.pdf + CC1120 EM

    如果是这种情况、请检查 EM 和 LP 之间的引脚映射、简要说明它们不兼容。