This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:重新启动协调器后、远程设备未重新加入网络

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1138203/cc1352p-a-remote-device-did-not-re-join-network-after-restarting-coordinator

器件型号:CC1352P

尊敬的先生/女士:

SubGHz 网络具有15个远程设备,设备在重新启动协调器后未重新加入网络。  网络 Pan ID 为 0xA002、此器件的当前 Pan ID 显示 为0xFFFF。  使用了 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供更多详细资料,说明正在发生的情况。 您使用的是 LP 还是定制硬件?

    您能否使用 TI 的未修改代码示例重现此问题、或者您是否对这些示例进行了修改? (您使用了哪些示例作为起点?您有哪些更改?)

    这是可重现的、还是您只见过一次的东西?

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    非常感谢您的回复。

      使用了遵循 CC1352P_2_Launchxl 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL\ti154stack\coprocessor 的定制硬件。

    到目前为止发生了3次。 复位 CC1352模块可以解决此问题。

    BR。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我希望确保我正确理解您的设置。
    对于您正在使用的收集器/协调器:

    • 使用 CC1352P 定制硬件
    • simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC1352P_2_LAUNCHXL\ti154stack\协 处理器示例
      • 您是否以任何方式修改了此示例?
    • 我假设您使用 Linux 主机与协处理器进行通信。
      • 您使用的是哪款 SDK?
      • 您使用的是什么示例? 您是否对示例(包括配置文件)进行了任何修改?

    对于传感器器件(我认为您称之为"远程器件")、您正在使用什么器件和示例? 您是否对该示例进行了任何修改?

    您使用的是什么模式? 非信标模式、信标模式还是跳频模式?

    您是否能够重现此问题并捕获该问题的 Smart RF Sniffer 日志? 请参阅 https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 和 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29/docs/ti154stack/html/ti154stack/packet-sniffer.html 

    谢谢、
    尼古拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolaj、您好!

    感谢您的回复。

    主机 MCU 同时使用协调器和节点、修改了协处理器示例。 初始化过程是根据 Linux 服务器示例执行的。

    低于1GHz 网络中使用了信标模式。

    如果再次发生、我将捕获监听器日志。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    监听器日志对于了解此问题非常重要。 我们必须等待,才能提供大量帮助。

    同时、您能否回答以下问题?

    1. 您对协处理器示例进行了哪些更改?
    2. 您的节点(传感器) FW 基于什么示例? 您对此示例进行了哪些更改?

    谢谢、
    尼古拉伊