This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RX 比特率和其他设置?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/925836/cc1200-rx-bit-rate-and-other-settings

器件型号:CC1200

你好

我正在尝试让 CC1200与已建立的射频网络配合使用。 我已匹配基本内容、如同步字节、比特率、调制(2GFSK)、频率等(我还具有频谱分析仪)。 我或多或少会看到数据包经过。 但是、它们似乎表现出非常高的比特率误差。 它几乎看起来比特率不是完全匹配的。 我已经查看了寄存器、但我非常想调整 CC1200上的比特率容差的一个设置。 以及您认为会有所帮助的任何其他内容。  

如何操作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已建立的网络中包含较新的数据(持续15年左右)、则数据速率很可能由晶体设置、因此容差应更小。 我会怀疑其他设置。  

    您是否能够发布您现在如何设置对讲机?  

    如果您已使用 SmartRF Studio 尝试在网络上接收数据包、请发布 SmartRF Studio 窗口的屏幕转储、以便我可以看到双错误的外观。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复。 现在真地说、它有点混乱、因为我一直在尝试(未成功)调整设置。 我准备好(希望)你的下一个答复。 两侧均受晶振控制。 一个基于25MHz 晶体、而 TI 解决方案为40MHz。 虽然绝对值会很小、但我想知道它们是否无法达到相同的值、也许步长太大、这也可能适用于实际射频频率。  

    许多其他设置可以更改此设置(至少在 OOK 模式下、不确定此设置是否适用于2GFSK)。 是否有这样的设置? 我去做得不错、然后发布我的最佳尝试。 请注意、该数据使用 TI 使用的不同算法进行了白化处理。 我也看不到任何改变。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "无法达到相同的值":不确定您在此处所指的确切值。  

    为了能够帮助您、我需要更多数据、因为此时我不知道您如何设置对讲机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    再次感谢您的回复、我理解。 我会尽力为您提供一切。 我似乎无法粘贴到屏幕截图中、但会粘贴我可以粘贴的内容。

    我的设置

    频率= 433.42Mhz

    符号速率= 25kbps

    比特率= 25kbps

    偏差= 15kHz

    可预先设置的0xAA.....

    同步字 AAAAAAAB

    前导码计数= 3个字节

    接收到的内容

    我只会在应该时收到一条消息。 但是、它看起来是错误的。 我知道另一端是数据被白化、但我希望数据的第一个半字节至少保持一致-在这一点上、我可能会错、但根据我的理解、应该是这样。  

    07:45:10.065| aa aa aa aa aa aa a aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa aa aa A9 99 99 95 56 aa a6 aa 56 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a aa a a a a AA aa aa aa aa aa aa aa 6a aa aa aa aA aA 5a aA aA aB 95 65 66 9655 aa 65 5a 6a 6a 6a 6669 a9 96 5a 9a aaa aaa aA aA aA aA A9 69 9a 5a 54 bf bf b9 EB 51 bb C3 56 e4 A2 56 B2 8e 68 EB ff F5 F6 A5 F1 D8 8a 56 db 52 B5 5b 6d 2D 72 8d 5a |-36 CRC 错误

    07:45:10.990 | aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa A9 99 99 95 56 aa aA6 a56 aa aaa aaa aa aa aa aa aa aa. AA aa aa aa aa aa aa aa aa 6a aa aa aa aA A5 a 9a a9 95 65 66 96 5a 65 6a 6a 6a 6a 6a 6696 5a a a a aa aa aa a9 69 9a 5a 54 cd ff 7e 56 D7 5F EB e55 92 3B 0e C6 1a 35 5F 88 e9 1a aa 6a 51 58 aa 83 D4 77 4a A1 62 D4 F6 A5 |-37 CRC 错误

    07:45:12.268| aa aa aa aa aa aa a aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa A9 99 99 95 56 aa aA6 a56 aa aaa aaa aa aa aa aa aa aa. AA aa aa aa aa aa aa aa aa 6a aa aa aa aA A5 a 9a a9 95 65 66 96 5a 65 6a 6a 6a 6a 6a 66 A9 96 5a a aa aa a9 69 9a 5a 54 bf 1f d2 aa bb 65 75 ac ed A9 21 B5 0e ea E2 EB D3 A6 5b b9 F5 92 94 95 AC C8 29 AD 05 52 CD 94 |-30 CRC 错误

    07:45:13.435 | aa aa aa aa aa aa a aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa 66 66 65 55 aa A9 aa 95 aa aa aa aa aa aa aa aa aa a aa a a a a a a a AA aa aa 5a a a a 9a aa aa aa a9 66 aa 6559 A5 95 6a 99569a 999a 6a 659996 a6 A5 96 aa aa aa aa a a a a a a a 66 96 95 26 37 ee 37 a6 D2应为5b 68 53 55 4a D5 34 5a 4b 55 45 48 CD 69 66 AD AB 6a af 68 AB AD 4a A9 4c 66 |-30 CRC 错误

    07:45:14.557 | aa aa aa aa aa aa a aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa 66 66 65 55 aa A9 aa 95 aa aa aa aa aa aa aa aa aa a aa a a a a a a a AA aa aa 5a a a a 9a aa aa aa aa a9 66 aa 6559 A5 95 6a 9956 9a 99 9a a a 65 99 96 a6 A5 96 aa aa aa aa a a a a a 66 96 95 1e ef ff fa B6 9a EC A8 d6 B5 5d 55 36 A6 CD A8 96 d6 AC 9f 2b 6c dd A1 2a B5 7c A2 24 8b aa |-30 CRC 错误

    07:45:15.572 | aa aa aa aa aa aa a aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa 66 66 65 55 aa A9 aa 95 aa aa aa aa aa aa aa aa aa a aa a a a a a a a AA aa aa 5a a a a 9a aa aaa aaa a9 66 aa 6559 A5 95 6a 99569a 999a 6a 659996 a6 a5 96 aa aa aa aa aa a a a a a a 66 96 95 3e d7 ff ae a 6d be 6F 4D D5 54 AB 4D 56 4b 55 69 2a D8 92 4a 25 CB d6 A7 ed aa 46 EB 52 AB 65 |-30 CRC 错误

    07:45:16.588 | aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a a AA aa A9 99 99 95 56 aa aA6 a56 aa aaa aaa aa aa aa aa aa aa. AA aa aa aa aa aa aa aa aa 6a aa aa aA aA 5a aA aA aA 5a a9 95 65 66 96 55a 65 5a a a 6a 6a 6a 6669 5a 96 9a aaa aa aaa aA aA a9 69 9a 5a 54 bf 5b 5b 3a aa aA aa aA aA e1 55 10 AD 35 df 0d 2a 9b 55 6a 8b 52 1a ae D5 1b 76 63 29 ae B6 B1 C8 A6 55 |-30 CRC 错误

    07:45:17.962 | aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a a a a a a 99 99 99 99 55 6a aa A5 6a aa aa aa aa aa a aa a a a a a a a a a AA aa 96 aa aaa 96 aaa aaa aaa 59aa 9956 69 65 5a A6 55 A6 66 9a 99 66 65 A5 A9 65 aaa aaa aa aa aaa 96 99 A5 4F D7 5b 33 D7 23 ae B2 B5 70 4D 3D AD ed 59 aa BE A5 E5 42 55 11 71 B6 d6 ca B1 98 dc 89 49 ae 1c |-28 CRC 错误

    我的寄存器

    IOCFG2 06

    SYNC3 aa

    SYNC2 aa

    SYNC1 aa

    SYNC0 AB

    SYNC_CFG1 A8

    偏差_M 89

    MODCFG_DEV_E 0A

    DCFILT_CFG 5d

    前导码_CFG0 8a

    IQIC CB

    CHAN_BW 87

    MDMCFG1 40.

    MDMCFG0 05

    Symbol_Rate2 84

    symbol_rate1 7a

    SYMBOL_RATE0 E1

    AGC_CS_THR EC

    AGC_CFG1 51.

    AGC_CFG0 87

    FIFO_CFG 00

    FS_CFG 14.

    Pkt_CFG2 00

    PA_CFG0 54

    Pkt_LEN 64

    IF_Mix_CFG 1c

    FREQOFF_CFG 22.

    FREQ2 56

    频率 Q1频率

    FREQ0 1a

    IF_ADC1 ee

    IF_ADC0 10

    FS_DIG1 07

    FS_DIG0频率

    FS_CAL1 40.

    FS_CAL0 0e

    FS_DIVTWO 03

    FS_DSM0 33

    FS_DVC0 17.

    FS_PFD 00

    FS_PRE 6e

    FS_REG_DIV_CML 1c

    FS_SPARE AC

    FS_VCO0 B5

    XOSC5 0e

    XOSC1 03

    器件型号20

    方案11.

    MODEM_STATUS1 10.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络中的同步字不是从 CC1200端看到的良好同步字。 最小值是在严格同步(SYNCC_CFG0.stringkt_SYNC_CHECK = 0x10)时进行 Tun、以便能够检测数据包的开始。

    您是否根据 RX BW 设置了 AGC_REF?

    看一下您收到的内容并基于同步字:旧网络是否使用曼彻斯特编码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    再次感谢你。  

    我设置了“02:严格同步字检查级别1”(我尝试过所有模式,现在它在大约80%的情况下锁定为某种模式。 有更多的一致性)。 在此过程中、我发现我的 Sync 位颠倒了、因此前导码实际上是0x55... (而不是0xAA...) Sync 现在为55、55、55、54 (除非这样、即使设置1也不起作用)。  

    由于我的 RX 滤波器带宽为60kHz、我已将 AGC_REF 从默认值0x36设置为0x27

    关于曼彻斯特编码的问题。 我明白这不是,但我在这里确实有疑问。 我已经对它进行了实验、数据在该模式下看起来也不正确。 我认为第一步当然是提高一致性。 对于相同的数据包、我应该看到相同的字节。  

    我在这里询问有关位1和位0 RF 链中绝对电平的设置、以及有关 RF 比特率容差的设置。  

    这是我选的...

    08:26:58.047 | cc cc ca AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 55 34 B5 55 52 cc b4 D2 B5 34 b4 B3 53 33 4D 4c D2 ca ad 2b 54 ad 35 4D 55 55 55 55 2a AC D3 34 3D 3f F5 B5 45 97 EB fb 5e A7 A7 D5 e8 7a b9 8e 7d 78 E7 FD F5 FD ef 77 E5 ff BD bf 7d E5 F5 e9 bb fa fb 9c 3f F5 8c 77 23 e4 FD dd 6a D7 3b f1 ed 5e fb dd 7a ff 76 b1 12 aa ad B5 E5 ca 6c A9 59 12 8c 69 bf 53 55 ac 50 59 57 C9 51 92 52 91 54 88 A2 9c fa A1 42 8e A6 24 a0 6a D2 25 1a 48 C6 D5 57 96 09 47 51 dd 75 55 57 54 8c 6d D1 6d 03 12 fa d6 ad A5 51 04 d5 EB 6a 6c b4 2c da 42 94 75 6B 5a F5 3b 14 A5 4a B5 B6 d6 7a 5a aa d0 29 B5 2D 52 2a C9 4c EB 35 5d C5 aa 54 A2 A3 67 ea 9a a a 25 ac 2a df ca 7a B5 f6 ae A4 B5 33 F5 6a 8c A4 29 A5 55 de db 50 aa 91 29 5d 12 35 59 55 D4 6a ae D1 B2 |-41 CRC 错误

    08:26:59.114 | cc ca AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 55 34 B5 55 52 cc b4 D2 B5 34 b4 B3 53 33 4D 4c D2 ca ad 2b 54 ad 35 4D 55 55 55 55 2a ac D3 34 5e de ae f2 af 75 72 E3 57 6d B9 5b 2b 55 5a 91 55 56 B5 A9 2a 56 aa A7 76 6a d6 b4 95 b9 75 35 55 65 4e 59 53 5b aa aa aa aa aa aa B5 51 68 A8 E4 D3 36 ae D1 D5 5a B5 B5 56 B5 A9 12 AB 5e 9a a 69 94 8d 45 67 4b 2c A2 2b 67 EB 55 11 52 A5 49 29 C6 A4 BD A9 55 58 29 2a aa A9 65 D3 52 35 1a aa D9 1b 29 93 4D 35 55 6B 4c ed AB 25 66 16 D5 A5 4e 48 1A 2D AB 0f 57 55 85 31 82 2c d6 4D 51 aa D2 48 7a B6 d6 D9 29 0A 6d 2e AD 6B 58 aa de 55 6e B5 6c CB 79 28 A9 55 AC 35 31 bf 55 B1 55 6e 92 4a 1c ae ed 1a A5 2D 3b ff 5F 3b bb ef 5b 3D 55 F6 ea 30 b9 55 9f C7 C9 5c D7 AC 4b ca C7 d0 AB 54 2a B5 95 |-42 CRC 错误

    08:27:00.200 | cc cc ca AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 55 34 B5 55 52 cc b4 D2 B5 34 b4 B3 53 33 4D 4c D2 ca ad 2b 54 ad 35 4D 55 55 55 55 2a AC D3 34 7f BD E9 7b dd 5d 35 F9 6B 56 B6 B6 af D5 A5 29 36 E5 52 2a A8 55 52 B3 42 C9 6B A5 5b 3a aa B7 EB 4D ae AB 2D 55 49 0A 92 A4 9a aa 6a B2 b9 35 A6 AD C2 5c AD 75 44 1a ea B6 50 B3 2A D5 D5 55 65 8d AD A5 ea 9e 99 52 be 89 84 35 54 aa C4 A5 42 AD 62 5d 2a A5 6a AB 6a d0 97 05 25 53 41 55 D5 56 EB 6B 76 7a AD 6F 3D AD 64 BA 92 EC 71 A5 59 05 5a D5 2D 42 BA D5 95 2a 62 aa C4 54 D5 2c 11 2D fa CF 9f 57 55 B5 A8 A9 01 58 ca 45 ea D5 ae ca BD fb ef 5e D8 CD CB F5 97 BA 45 BA e8 ED 55 31 34 35 F6 B1 27 F5 aa 77 2f 36 68 95 bb D7 34 D2 A9 3a ea CF 5b D7 17 2a fa 88 ca 0d 52 A8 52 ca 11 42 9d df A3 |-42 CRC 错误

    08:27:01.604 | cc ca AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 55 34 B5 55 52 cc b4 D2 B5 34 b4 B3 53 33 4D 4c D2 ca AD 2b 54 AD 35 4D 35 55 55 55 55 2a AC D3 34 3f 5e B3 7b 69 ff 7d AD 6B 53 5f 75 6B 52 A9 97 6e D5 AD 6a 2a 8d bb 50 A5 42 55 59 4D 96 B6 92 54 E4 94 B7 55 A9 78 B5 2b 44 aa ac 2a aa 6a 86 D4 5b A4 50 95 45 65 AB D5 bc db 7a CB 7f 7d 6B BA Ba D5 6a 36 B8 5e B2 b9 52 dd 5b 75 AB 56 8d 2a B1 22 2a FD 5b aa de c0 A7 ea FD ea A5 36 95 69 53 74 B6 CD 6d 71 6d 52 E5 36 ae 15 C3 6B 55 57 55 fa A6 fb 5e B2 da 6e bf 54 AB 62 80 aa AB D4 99 D3 4b af ed 54 A2 ae 55 D4 D1 54 A9 55 4a A a A a A D4 CD 56 12 5e 52 5a D1 aa D7 26 CD B5 AC AB 9b 55 B5 4b 4D 55 34 B2 91 B6 18 b4 44 BA B5 49 54 B7 56 A7 96 ea AB 25 49 D5 7b 8b 55 5a A5 ca 56 64 76 |-42 CRC 错误

    08:27:02.886 | aa B3 4c D1 EB 7f 76 6F E1 28 BA C4 AC b0 5a 92 aa b0 aa D1 fb 45 AC 94 AB 47 16 A3 28 A9 54 6d E5 47 56 A5 D1 2b 48 aa 04 72 F4 53 2e D5 22 D5 62 ac de 4a aa bb 49 3b 25 42 d6 A1 4a aa A3 52 9a ad 6d 55 45 4a 95 55 4a 48 aa 6B 4b aa B5 62 ae BD 53 6B 44 85 AB 6c A8 96 AD 21 b4 A7 2A 94 AD 48 55 52 aa D4 8b 56 C5 A9 29 75 49 55 6a 9a 21 01 54 ee EC 53 D2 56 1a D5 b9 4a B5 A6 1A AB 49 A7 56 B6 CB 5b 5a 6e f0 b4 aa 55 68 28 AC 9d 56 A3 26 D2 5d B3 cc D5 54 82 94 AB 29 21 A8 75 54 F9 83 6d 79 7d 57 6a A6 D2 7a AD 5a aa B2 95 2a A3 D2 54 1b 34 2D 14 54 48 D5 B5 95 51 6B 38 C9 97 55 55 4b 6a AC AD 89 34 6e 53 94 55 56 B5 B1 A9 D4 aa b4 4c 4e 44 E9 89 F6 b9 9f B3 EB EB EB EB 0b 6d 52 2e 9a C7 2D 2a 82 A9 32 60 aa FD DE 9f B5 48 d0 2E 74 D3 56 B5 31 |-42 CRC 错误

    08:27:03.934 | cc cc ca AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 55 34 B5 55 52 cc b4 D2 B5 34 b4 B3 53 33 4D 4c D2 ca ad 2b 54 ad 35 4D 55 55 55 55 2a AC D3 34 3b fb 5a B7 46 ea D5 2c 29 A2 9D 35 CD A9 52 15 2b BA 64 D8 AB D4 AB B6 84 2a A6 2c D2 C4 d0 52 D1 46 52 A9 55 6a 5a 51 76 0b 6A 2a A7 7f F5 6c 5e ed AB 0A 89 65 AD 4b 52 D5 9b 37 57 c0 a6 da ed 52 AB 6e A5 1a 3a 8a 57 4a 85 54 97 34 ed 2b 62 BA 9b 9f 28 6a d6 aa 9a d6 da 7d EB A5 2c 52 A1 64 5a 85 50 AB C8 19 2a 92 6a 35 52 AC 4D AD 19 da A9 B6 ef 85 97 A5 49 4a b4 B2 91 aa AB 1D 62 BA A4 92 6A A2 2b 4D a0 ae 89 8b F8 D5 86 D1 55 A2 56 4D 4a B3 94 55 76 B5 31 55 A4 D4 2D A3 5a AD 4F 65 A2 52 D4 AD 62 B6 ea D7 5c B5 99 57 ea 5d 7d B6 2e 2c D2 98 A2 A9 31 AB 19 53 07 A6 B6 52 b4 |-42 CRC 错误

    我的寄存器为:

    IOCFG2 06

    SYNC3 55.

    SYNC2 55.

    SYNC1 55

    SYNC0 54.

    SYNC_CFG1 A8

    SYNC_CFG0 02

    偏差_M 89

    MODCFG_DEV_E 0A

    DCFILT_CFG 5d

    前导码_CFG0 8a

    IQIC CB

    CHAN_BW 87

    MDMCFG1 40.

    MDMCFG0 05

    Symbol_Rate2 84

    symbol_rate1 7a

    SYMBOL_RATE0 E1

    AGC_REF 27

    AGC_CS_THR EC

    AGC_CFG1 51.

    AGC_CFG0 87

    FIFO_CFG 00

    FS_CFG 14.

    Pkt_CFG2 00

    PA_CFG0 54

    Pkt_LEN fe.

    IF_Mix_CFG 1c

    FREQOFF_CFG 22.

    FREQ2 56

    频率 Q1频率

    FREQ0 1a

    IF_ADC1 ee

    IF_ADC0 10

    FS_DIG1 07

    FS_DIG0频率

    FS_CAL1 40.

    FS_CAL0 0e

    FS_DIVTWO 03

    FS_DSM0 33

    FS_DVC0 17.

    FS_PFD 00

    FS_PRE 6e

    FS_REG_DIV_CML 1c

    FS_SPARE AC

    FS_VCO0 B5

    XOSC5 0e

    XOSC1 03

    器件型号20

    方案11.

    MODEM_STATUS1 10.

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您对原始网络中使用的设置没有全面的概述?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    为了澄清一点、我确实有一个完整的概述、但是其他制造商设置程序使用的程序有点不方便。 曼彻斯特编码设置为关闭、但在查看射频数据后、我确实对此有疑问。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将等待您再次检查所有设置。 当您确定安装程序的 GUI 中显示的内容与您在无线中显示的内容相同时、您能否发布安装程序的屏幕截图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    我很抱歉造成任何混淆。 我给出的设置是我认为的设置。 他们的设置工具(另一个 IC 制造商)中存在另一个设置错误。 因此,我对它失去了一些信心。 但是、这些设置是我为您提供的(假设工具工作正常)。 我只是想尽可能多地为您提供信息、而不是为您提供可能会令人困惑或偏离轨迹的设置。 "旧"网络从未需要连接到另 一家制造商 IC、因此从未出现过这种情况。  

    我们可以按原样继续吗? 至少曼彻斯特编码或非曼彻斯特编码、数据应该是一致的。 我想、它更多地是次要问题、还是下一阶段问题? 我认为没有任何其他与 TI 解决方案相关的设置。 如果我没有在 RX 链中为您提供可能需要的东西、请告诉我。 例如、我知道我正在使用数据白化、但再说一次、数据至少应该保持一致。 我认为第一步是至少获得一致的 RX 数据。 不过,由于你的感谢,我们在这方面已经取得了很大进展。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有多少字节前导码、您是否能够使用 PQT? 同步字的问题在于、很容易找到错误同步、因为您所寻找的只是与前导码稍有不同。 添加 PQT 有助于避免一些错误同步。   

    错误同步会导致位/字节同步幻灯片部分内容、 因此您不会每次看到完全相同的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    谢谢您、我了解您的顾虑、以及为什么看到我看到的内容。 我们当前有一个8字节的前导码。 我不确定如何调整 PQT。 在你提到这一点之前,我没有听说过这一点。  

    使您保持在环路中、因为它现在可能很重要。 最终目标是使其成为无线电唤醒解决方案。 我认为最好先让它以最简单的形式工作、然后尝试实施。 因此、我们可能能够或必须进行全局更改以增加前导码(出于电池寿命的原因)。 但遗憾的是、我们无法更改同步字节。  

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf 中"字节同步、同步字检测"下的 PQT 门控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    感谢您的参与、在实施过程中、我认为我发现了 SmartRF Studio 7中的一个错误、该错误至少掩盖了任何其他问题。 我一直在使用它、如下所示...

    我转到"Packet TX"选项卡、设置同步字节和 ME 前导码等内容。 然后、我单击"Packet RX"选项卡并接收数据包。 所发生的情况是、通过执行此操作、可预处理始终复位为0xAAAAAAAA... 您可以在字节 PREMABLE_CFG1中看到这一点。 似乎无法实际使用 SmartRF Studio 7 GUI 来接收除0xAAAAAAAAAA 以外的任何其他前导码...  

    如果我手动设置...  在"Register"视图中将 PREMABLE_CFG1更改为0x15 (在我单击"Receive"选项卡之后)、然后在我单击"Start (开始)"之前、我将获得一致的数据(请参阅下面的内容)

    我知道我目前尚未实施您的 PQT 更改。 不过、在这个阶段向您提问是明智的。 我知道他们是其他错误、这些错误会改变其他设置。  

    解决此问题并查看 PQT 后、我的下一个问题毕竟是:我是否能够更改数据白化方程? 我看不到如何做到这一点。

    11:27:38.223 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 35 54 AD A9 64 AB 5a AD 09 6e 95 55 AC BD 55 41 45 A9 5b 75 55 55 56 D5 2a d6 AB 57 51 d6 aa A9 5b BA D5 75 5a A5 55 8c A5 2a b4 E4 55 56 F5 B6 B5 59 12 95 12 A9 29 55 15 1a 93 6a a6 d6 55 d1 4a 95 aa 5a ba AB 6d 14 da ad 5b 6d aa d2 3D 35 4D 54 A9 41 5c 9a 94 AB 4c A5 67 d2 9a AB 55 2a 55 2a 5a 7a 9b 2D 36 B5 22 aa ae AD B5 54 B5 57 27 55 29 51 2a 41 2a A8 25 75 05 6a A4 aa 4D 94 AD BD AB 53 5b b0 53 B6 E4 AB 54 D4 aa A9 51 6d A9 55 A8 6d |-28 CRC 错误

    11:27:39.491 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 52 B2 92 56 D5 54 ea 12 86 6d 6A aa AB 49 50 A9 56 53 54 15 A5 4a 2a aa aa 55 42 A5 4a A8 A5 69 52 95 65 66 8a aa 57 D4 89 14 EC D4 AB 76 B5 55 D9 B6 b9 B5 57 6d AB 75 55 AD 2a da BA 96 a0 ad 0b 36 A5 59 51 55 B5 6a A9 55 6B A5 29 50 55 bb 99 4a aa 86 A5 95 54 aa da C2 B5 5b 55 db 54 E5 47 25 69 D2 C5 55 AB 2a aa CB 95 2b 45 b4 af 6B 51 aa AB 6a A2 D5 69 A5 55 53 15 45 46 A9 AB 51 A9 52 B5 35 6a F6 aa EB 54 AB 5b 52 aa d5 ad 4a aa aa aa|-30 CRC 错误

    11:27:40.779 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a d4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b d 4b 55 4a ad 55 55 55 54 cc d2 AB 2c 74 aa 2a 49 55 b4 95 6a ad 56 5d 4c aa 55 6a d6 aa B5 5a D5 56 95 4a B5 95 15 95 55 55 69 14 94 aa 56 A9 6a a0 A5 56 B5 6e A9 D2 da da ca 6a aa ac aa 97 52 A6 5b 6d 6a A5 5b 5b 55 5a 52 aa 8a aa aa aa aa aa aa a8 94 554 94 2b 4a B5 0A d6 EB 4a 4a 6a AB A4 aa 95 55 2D 25 AC B5 5d aa ac da 56 A8 B5 5d 55 6a aa aA A2 41 14 A4 2a A5 0A 50 AA A5 54 6a B5 14 A9 AB A9 6B 4a 4a D5 07 55 56 aa BA AC 6a D5 65 6a A4 aa BA AC 54 d6 db 6a 51 55 52 A5 09 53 2b 55 45 |-30 CRC 错误

    11:27:41.792 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 35 4b AC 48 52 ed 55 55 9b 6a 8A aa aA4 92 5a 15 aA9 4b 48 ac AB 51 6a ca aa cd 56 D5 29 ad 56 b3 52 a4 9d 54 55 b9 56 a8 52 95 a95 55 2f 59 5b 25 6F 4a ee B5 56 a8 A5 29 55 EAE A9 F6 aa be B6 AD A9 6a A3 56 da B6 6d dd 7e EB B5 af da ea ee 7a B6 D5 75 57 5d B7 6c 54 B5 95 aa 95 95 55 7b 9c aa aa da d6 35 6B B5 79 49 96 D7 75 6a D9 47 A2 C4 ea D5 69 aa D5 97 55 75 72 D5 35 96 A5 29 6e D5 4b 6d AD 55 5a ae CD D3 4b aa AB 56 55 51 4D 6A D5 6a |-30 CRC 错误

    11:27:43.014 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 AD 2a AD 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 29 95 29 6B 34 aa 15 A5 A2 5A 6c aA 5a ad 28 92 95 45 4d 56 59 96 e5 55 aa a5 7a ad 6d 6B 53 ad aa ab b 6a EB a EB a dc d6 ae D1 EB 4D 55 D5 AB 55 fb 5d 2a b6 52 ba D5 2f 6a A5 B5 B5 7d 6a AB aa f3 15 B5 F5 56 2b 57 B6 af bb 6e F6 a0 55 9a bb 75 6e B5 AB 4D D5 76 ca aa ea ea A2 aa B5 56 B5 5c 55 6d 55 D5 2e ea A1 0A b6 aa 57 6e A5 b1 55 5a aa 54 52 aa 95 5a 95 4a 55 5b ea b6 6e 53 2a D5 4a 52 3a 97 59 57 56 A8 D5 55 ca 55 55 4b |-30 CRC 错误

    11:27:44.002 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 22 A9 52 41 50 aa D5 5a 6B 72 BAE 8a 54 94 96 A2 AD b4 55 aa aa 80 aa AB 49 55 aa E9 8a aa aa 95 55 F5 20 aa AD 68 51 55 2D 57 55 BD 59 AB 44 4e B5 15 55 aa 9a 96 95 5A D2 8e D4 D2 52 A5 B5 52 4a B6 aa A5 4D 55 A1 55 52 95 59 15 51 4a A8 4a 9a 94 55 29 15 2b B3 51 15 69 69 61 5d 56 aa 53 5b 50 aa ce D5 55 54 2A d6 ad B6 A6 B2 A4 8a ae ad b4 ca ad 55 6a 96 A2 BA 55 59 5e A5 5a 97 6e aa ad 4b aa 96 95 79 2a da 55 aa 95 6a A5 |-31 CRC 错误

    11:27:45.367 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a d4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b d 4b 55 4a ad 55 55 55 54 cc d2 AB 2c 32 54 b4 01 52 6a a 96 aa EB 56 CE 55 B2 AB 56 D5 55 6d 75 AB 47 56 A9 55 4a b9 75 55 0A D5 A9 28 aa 94 8a 95 35 15 55 72 95 14 a6 ae aa ce aa a ad a ac aa d5 2a 0a 0a 56 aa 96 8a 6a A8 d4 aa ad aa 96 ca aa 95 55 6a 95 76 f0 2c D5 E5 6a ea A5 4a 51 53 4a C6 94 54 95 54 55 aa A2 A6 6B 4b 4e ca AB B6 A5 57 54 4a A4 ae D5 69 4A 48 aa B5 A4 62 aa 2a 55 55 AD 55 29 2a A3 52 D4 A9 10 aa 55 09 db D8 75 69 4a 8d 55 B5 55 49 56 AD 12 65 43 A6 B5 |-30 CRC 错误

    11:27:46.438 | cc | 52428 | CA AB 55 53 55 2b 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 54 B5 54 D3 55 2a D2 B2 AB 34 D5 32 D5 2a D4 aa ad 32 ad 2a ad 33 2b 33 4D 4b 55 4a AD 55 55 55 54 cc D2 AB 2c 75 5a aa 54 55 5e 56 94 D9 52 AA 4a CF 29 4D 68 0A 48 9d 2e B2 56 B7 5a aa a aa D5 ae D5 D9 55 6a 15 55 6a a 92 aa aa aa aa aa aa aa 64 29 68 56 80 2a B2 92 aa C4 B3 56 B5 4a 68 4a 68 A5 95 2a 15 4D 6B aa A5 2a B5 85 53 50 aa AD A4 AD 45 55 24 D3 2a A9 59 4a 9a 2a a b4 5b 52 A9 54 8c aa 6a EC D5 B5 6e 96 3b df 76 55 55 E5 6B BA F7 2e aa 56 6B aa 95 49 aa AB 交流 AD 75 5a 55 aa A5 3b 74 bb 5a ed 2a B1 B5 55 AD 2D 55 AD 6B 55 ed 55 fa 5b 4a EB 55 ae fb 2a |-31 CRC 错误

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、PREMABLE_CFG1仅在 TX 中使用。 由于如果您没有打开 PQT、芯片就不会查找给定前导码或给定数量的前导码。

    这是您从接收随机数据的设备到接收所需数据的设备所做的唯一更改吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    最初是的、这是唯一的变化。 这种设置会产生巨大的影响。 我还发现了寄存器 MDMCFG1的错误。 这将控制数据是否被反转(我最终需要反转)。 我认为该计划中还有其他错误、但我还没有设法将其缩小。 一旦我获得一致的数据、就不难使器件正确接收和解码数据。 我刚刚完成了测试、可以说它现在可以正确地接收每个数据包。  

    现在、我进入"RX 监听模式"选项卡。 然后单击"Start Packet RX"。 我可以得到一个数据包、然后它似乎停止接收更多数据包、直到我停止并重新启动它。 我也看不到我收到的数据包。  我是否每次都需要单击某个东西来重置它? 我能看到接收到的数据包吗? 在"帮助"部分中、我看不到任何有关这一点的信息。  

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否选择了正确的选项卡尚不清楚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    我看不到正确的选项卡! 不幸的是、这对我没有帮助。 我一直在努力寻找原因、但我还没有走很远。

    我使一切都正常工作、可以在数据包 RX 中看到一切、一切都很好。 然后、我单击 RX 监听模式(和数据包)、95%的时间我没有看到任何数据包。 (也许有一个)。 然后我返回并单击"Packet RX"、它不起作用。  

    我怀疑这是该程序中的另一个错误、它正在更改某个寄存器、但我无法确定它是哪个寄存器。  

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行监听模式时、前导码必须足够长、与睡眠周期相比。 您是否考虑过这一点? 有关   监听模式的详细信息、请参阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    好的一点、但不幸的是、我已经意识到了这一点。 当它正常工作时、它会立即收到一个数据包(几乎只要我切换选项卡)、然后什么也没有... 无论我等待多长时间。 然后、我再次单击 RX 数据包选项卡(该选项卡有效)、现在不再起作用。 我坚信这是本计划中的一个错误(公平地说、我已经找到了2个错误)。 我能否询问在 RX 数据包模式和监听模式之间切换会影响哪些寄存器? 如果我了解正在更改的内容、那么也许我可以浏览每个寄存器、看看它为什么会失败。  

    再次感谢

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该文档确实列出了可能发生更改的寄存器! 我将尝试查看每一个问题、看看会发生什么错误。  

    请注意

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经通过 WinMerged 进行了介绍、我发现一个使它变得或中断的位是寄存器 RFEND_CFG0中的"term_ON_BAD_PACKET_EN"。 设置此项可使其正常工作、而如果我清除它、则不工作。  我认为、如果器件看不到所需的数据包 、它将永久退出接收模式。 显然、在任何射频网络中、都会不时出现损坏的流量、因此我想必须为此设置一个设置。  

    如果通过禁用此功能、我实际上禁用了无线电唤醒功能、那么我不是100%、因此它可以正常工作。  

    再次感谢

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ter

    首先、感谢您迄今提供的所有帮助。

    我想知道您有什么想法吗?

    谢谢

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定为什么会看到这种情况、在我的结尾、嗅探模式选项卡看起来像正常的数据包 Rx 选项卡。

    如果您使用其中一个默认设置、是否也会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、我只有一个电路板、这是侦听第三方器件。  我实际上没有一种方法可以实现默认链接。 SmartRF Studio 中出现错误和/或我使用芯片的方式不正确。 或者芯片无法正常工作。 如果数据包有、它是否退出监听模式(它认为有错误?)。

    此时、我唯一能够独立前进的是尝试测量装置的电流消耗。 这样、我就可以确定它是否实际进入睡眠模式。 但是、我没有实际的方法来实现这一点。

    此致

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我只是在想。 这将很难远程确定。 我很高兴为您提供一些硬件(仅钥匙扣)。 这样、我们就可以进行相同的硬件设置。 当然、我会向您发送我的文件进行配置。 听起来如何?

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于项目的卷容量潜力、因为将定制硬件放入实验室始终需要几个小时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有没有办法可以私下交谈? 当然、这开始变得有点保密。  

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送一个朋友请求、之后可以发送私人消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您、我已经这么做了。  

    此致

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已接受请求。