This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:获取 LPSTK-CC1352R 的网络密钥作为 MIOTY 终点器件

Guru**** 2543240 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352R1, MIOTY, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/926476/lpstk-cc1352r-get-network-key-of-lpstk-cc1352r-as-mioty-end-point-device

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352R1MIOTY

你(们)好

我有 带 LPSTK-CC1352R + LAUNCHXL-CC1352R1的 MIOTY-HW-BDL,并 遵循 MIOTYRegistered演示软件快速入门指南(https://www.ti.com/lit/ml/swru559/swru559.pdf?ts=1595842721025)

我可以使用 Uni Flash 读取主 IEEE 地址地址地址地址地址、该地址提供了00:12:4B:00:1C:AB:7E:43

然后,根据 MIOTYRegistered演示软件快速入门指南(00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FF),我将 IEEE 地址和网络密钥输入 MIOTY 基站(由 Fraunhofer IIS 提供), 但基站显示"WRN 接收到的数据包 CMAC 与地址提示为0x1CAB 的1个连接端点中的任何一个端点不匹配"。

因此 、《快速入门指南》网络密钥似乎不正确。

如何获取实际使用的网络密钥?

 快速入门指南与现实之间的另一个区别 是,在 MIOTYRegistered演示软件快速入门指南中,“短地址”=“主要 IEEE MAC 地址的最后两个字节”(即7E:43),但 Mioty Basestation 以短地址的形式接收1C:AB……

此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我正在寻找合适的专家来帮助您。 这可能需要一些时间才能联系到合适的人员、具体取决于可用性。 请预计下周初更新。 感谢您的耐心。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    感谢您在我外出度假时的耐心等待。  

    我目前在我的身边也遇到了一些问题、但我将对此进行研究、并将尽快提供更新。  

    谢谢、
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    感谢您的反馈。  

    上一幅图像出现问题。 我已经生成了另一张图片、该图片应在产品页面上提供、且相对较短。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elin

    您能告诉我、新生成的图像何时可用?

    您指的是哪个产品页面?

    谢谢、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris

    TI 站点上的固件无法正常工作

    网关使用字节5和6 、而不是7和8作为短 UID。

    TI 传感器的网络密钥为00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:AA:BB:CC:DD:EE:FF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    很遗憾、我无法提供确切的可用日期、但您可以使用"通知我"按钮、以便在新版本可用时收到通知。  

    抱歉、按产品页面、我是指此页面 https://www.ti.com/tool/MIOTY

    谢谢、  
    ELIN