请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 您好!
由于 CC1350 ADC 驱动程序只能同时支持一个通道进行转换、因此我需要切换通道以获取多个通道的数据转换。
与 rfeasylinktx 结合后、切换这些通道并不容易、是否有任何解决方案可实现多个 ADC 通道并通过 EasyLink 发送数据?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Viki:
您将需要对一个通道进行采样、获取结果、更改通道、然后重复。 然后决定是在转换 ADC 数据时发送 ADC 数据、还是在多个读数后对结果进行分组。 这将取决于您的应用需求、但执行此操作的速度存在限制。 以下是一些相关的 E2E 主题、可帮助您快速入门:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/911703
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/773081
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/711181
此致、
Ryan