This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 CC1312R +网关构建光管理系统(开发概念问题)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, TIDEP0084, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/927266/cc1312r-building-light-management-system-with-cc1312r-gateway-development-concept-questions

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: TIDEP0084SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
您好!

现在、我将学习如何使用 TI 15.4 stack/CC1312R 构建光管理系统
并有几个问题。
我们将在每栋楼(地下室停车场)部署1、000~2、000个传感器

(1) TIDEP0084
(2) SimpleLink CC13x2 26X2 SDK -> TI 15.4 Stack ->收集器/协处理器/传感器

(1)传感器:构建具有运动感应功能的光控制器。
     当检测到运动时、每个传感器都会打开连接的灯并发送打开灯命令
     6~8组中的传感器。(每个组由 Δ I 传感器组成、旨在执行相同的接通/关断操作)
(2)收集器:从传感器接收状态数据并将其输出到网关。
     从网关接收配置数据并将其输出到传感器。
(3)网关:以太网连接到 Management PC 程序或云。
     与收集器通信。
(4)管理 PC 计划:管理传感器。 (观察传感器的运行状态并配置... 等)


使用 TI 15.4堆栈时。 eash 传感器可以直接向其他传感器发送低于1GHz 消息?
  (例如、向同一组中的其他传感器发出打开指示灯命令)
  或收集器(或管理 PC 程序)必须执行此操作?   
2.如果收集器运行不正常,则该收集器加入网络的传感器也会从网络中删除?
3.收集器与网关之间的确切区别是什么?
  (在 TIDEP0084中、网关执行收集器角色?)
  如果我不需要远程管理、只有传感器和收集器组合才能使系统?
4.我还需要研究其他参考资料吗?
此致、
Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    首先、我建议您参考最新 的 TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK 解决方案和 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 文档(如果尚未这样做 ):https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APeHcG.A0wniaym22zAYKw__pTTHBmu__LATEST 

    不可以、在星形网络中、每个传感器子节点都必须直接向收集器父节点报告。
    接收重复通信故障的终端节点可能会选择成为孤立节点并与协调器重新对齐、或者取消关联并查找新网络。
    3.收集器从单个器件控制应用程序,而网关则利用主机处理器来维护应用程序并将命令传送到 MAC 协处理器。  任一解决方案都能够维护网络。
    15.4 协议栈用户指南 将回答您的大部分问题。

    此致、
    Ryan