This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352R:CC1352R 添加了 I/Q 样本转储补丁

Guru**** 2589990 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/926712/ccs-cc1352r-cc1352r-add-i-q-sample-dump-patch

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

我正在使用13x2 SDK 4.2处理 CC1352R LP 和 CCS 10.1。 我想将我之前的定制 I/Q 解调项目转移到1352。 但是、我发现此新 SDK 不使用传统方法来定义板级配置文件和射频设置。 我必须使用 SysConfig、我个人认为它不像传统方法那样方便。

请告诉我、是否有 SDK 包含传统方法示例并支持 I/Q 转储补丁。 如果没有、您能告诉我如何使用 SysConfig 实现 I/Q 补丁示例吗?

提前感谢。

最棒的

JZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  如何使用 syscfg、请参阅 dev.ti.com/.../node 本培训还介绍了如何在本例中将其转变为您想做的事情。