This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:较高数据速率下的 OOK 模式(仅接收)

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/923429/cc1352r-ook-mode-at-higher-data-rates-receive-only

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我之前看过有关使用 CC1310增加 OOK 数据速率的主题(似乎大多不成功)。

我想知道 CC13x2R 中是否有任何改进?

是否可能有额外的覆盖/补丁来提供帮助? 还是仍然保留 为相同的0x52B8 和0x6098覆盖?

我只查看以33.3kbps 的速率接收数据。

此致、

Scot Cowley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scot、

    我已将您的问题分配给我的一位同事、请等待他的回复。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、Agama 只有4.8kbps。

    上面提到的寄存器是 CC13x0器件的寄存器。 您是否能够在该器件上运行33.3kbps?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-我列出的这些覆盖项适用于 CC13x0。 我想知道它们是否适用于 CC13x2系列?

    我知道 CC13x0到 CC13x2有一些覆盖不起作用。

    我还没有做过任何测试。

    此致、

    Scot Cowley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果适用于 CC13x0、请编辑标题以反映这一点。  

     请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/725946?CC1310-Legacy-application-TX-only-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。

    我使用的是 CC1352R。 我只想知道用于 CC1310以适应高于4.8kbps 的 OOK 数据速率的覆盖项是否与 CC1352R 相同?

    此外、如果有任何其他覆盖可用于帮助达到33.3kbps 等速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何反馈吗?

    0x52B8 和0x6098覆盖项是否适用于 CC13x2?

    CC13x2是否有任何其他独特的器件能够以更高的数据速率辅助 OOK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些覆盖将不适用于 CC13x2器件。 恐怕目前只有4.8kbps。

    此致