请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 大家好、
客户使用 CC1101、通信距离约为50m、频率为433MHz。 由于距离仅为50m、因此需要更改天线的电容器(C125/C123)和电感器(L123)。 客户的电路与数据表的图10相同。
他们可以更改这些组件吗? 如果它们发生变化、还有其他影响吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.