This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:可以更改 CC1101的电容器和电感器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/925493/cc1101-can-change-the-capacitor-and-inductor-of-cc1101

器件型号:CC1101

大家好、

客户使用 CC1101、通信距离约为50m、频率为433MHz。 由于距离仅为50m、因此需要更改天线的电容器(C125/C123)和电感器(L123)。 客户的电路与数据表的图10相同。

他们可以更改这些组件吗? 如果它们发生变化、还有其他影响吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -数据表中的图主要用于说明,   请参阅了解参考设计

    -他们使用哪种类型的天线?  

    -请仔细检查   、您需要找到您的覆盖范围较差的原因。 调整您所询问的组件很可能会导致性能更差、而不是更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我无法打开该文件、您能否共享该 Web 链接?

    现在、L123=27nH、C125=220pF、C123=5.6pF

    我将让客户提供天线类型。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我单击文件下载的图标。 尝试右键单击图标以查找链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ter。