This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1190定制板问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R, LAUNCHXL-CC13-90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924754/cc1312r-question-with-custom-board-with-cc1190

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190LAUNCHXL-CC13-90

我将使用 CC1312R 和放大器 CC1190基于 LaunchPad https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC13-90设计定制板

但我希望电路板更小一点、我注意到 Launchad 在 SAW 滤波器和 CC1190射频 IO 之间有三个0欧姆电阻器。

这些组件是否是实现良好射频性能所必需的?

这些0欧姆电阻器的用途是什么?

我能否仅移除这些电阻器并将 SAW 滤波器放置在更靠近 CC1190的位置、然后与电路板上不平衡的射频信号布线对称?

提前感谢您的回复。