This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用软复位进入引导加载程序

Guru**** 2575885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922783/cc1352r-enter-bootloader-using-softreset

器件型号:CC1352R

您好!

我想使用 ROM 引导加载程序来刷写协处理器的新固件。

我已启用 BL 后门并配置了 BL IO 引脚。 现在我的问题是:当我使用执行软复位时、CC1352R 是否也会进入引导加载程序  

SysCtrlSystemReset()

还是需要硬复位。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,只要在复位发生时将 BL IO 引脚设置为配置的电平(由 SysCtrlSystemReset()引起)。

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!