This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:频率寄存器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924065/cc1101-freq-registers

器件型号:CC1101

我使用的是在900 ISM 频带中传输的 OOK 系统、但 FREQ 寄存器采用400MHz 设置进行编程。

是否有一些魔法/未记录的寄存器将2.3x 乘法器引入已记录的 FREQ 公式? 或者我是否缺少其他东西?

f_xosc = 26000000
f =(f_xosc / 2^16)* FREQ +(CHAN *……)
F =(26000000 / 65536)* 0x0F617A +(0)
f = 396.72 * 1007994
f = 399.9MHz

通道:00
FREQ2:0f
FREQ1:61.
FREQ0:7A
FSCAL3:EA
FSCAL2:2A
FSCAL1:00
FSCAL0:1F
测试2:81
测试1:35

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 SmartRF Studio、您使用的 FREQ 将提供您计算出的399.9 MHz 频率。 为什么您认为这应该提供900 MHz 频带的频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频谱分析仪。 其他寄存器中必须有什么内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您写了"是否使用400MHz 设置进行了编程。":这是否意味着您没有设置寄存器设置?