请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 我使用的是在900 ISM 频带中传输的 OOK 系统、但 FREQ 寄存器采用400MHz 设置进行编程。
是否有一些魔法/未记录的寄存器将2.3x 乘法器引入已记录的 FREQ 公式? 或者我是否缺少其他东西?
f_xosc = 26000000
f =(f_xosc / 2^16)* FREQ +(CHAN *……)
F =(26000000 / 65536)* 0x0F617A +(0)
f = 396.72 * 1007994
f = 399.9MHz
通道:00
FREQ2:0f
FREQ1:61.
FREQ0:7A
FSCAL3:EA
FSCAL2:2A
FSCAL1:00
FSCAL0:1F
测试2:81
测试1:35
非常感谢!