This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-420-470:TCXO 电路组件尺寸

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200EMK-420-470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924171/cc1200emk-420-470-tcxo-circuit-components-sizing

器件型号:CC1200EMK-420-470

我想将 TCXO 用于 CC1200EMK-420-470模块、而不是常规 XOSC。

但是、本参考设计未指定 TCXO 电路中组件的值、我的意思是 :C321、 C322和 R322  

您能为我提供这些值吗?  

https://www.ti.com/lit/df/tidr233/tidr233.pdf?ts=1595143415507&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FCC120XEM-420-470-RD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于  TCXO 周围应使用的组件值、您可以使用此参考设计中的 vales。