This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:具有 MCU 平台的 CC1101驱动程序

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/924176/cc1101-cc1101-driver-with-mcu-platform

器件型号:CC1101

哪一个具有带 MCU 平台的 CC1101驱动程序、您能否与我分享。

我想通过与它进行比较来检查我的初始化计划。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有示例:  其中包含用于 MSP430的低级 SPI 代码。