This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:第三方 USB 记忆棒中的 CC1101 -这是否适用于 RF Smart Studio 7?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922772/cc1101-cc1101-in-a-3rd-party-usb-stick---will-this-work-with-rf-smart-studio-7

器件型号:CC1101

您好!

我很感谢我的询问与特定 TI 产品无关、但我想知道您是否可以提供帮助? 该器件包含一个 CC1101收发器。 此处列出了 https://www.ebay.co.uk/itm/nanoCUL-USB-Stick-FTDI-CC1101-433MHz-FW-1-67-SMA-Antenne-FHEM-CUL-433-Adapter/372282512150?hash=item56adc45316:g:U2AAAOSwwjVesc5U 

该器件的描述为:

此处出售具有 FTDI 芯片组和 SMA 杆天线的纳瓦级433MHz 迷你 USB。 它配备了固件1.67、可立即使用。 10厘米433MHz 垂直全向天线极大地扩展了覆盖范围。 FTDI 芯片组具有唯一的序列号、如果要使用多个 CUL、则必须使用该序列号(对于 CH340、这是不可能的)。 可以拧下并更换天线。 从函数中可以看出、它与 busware CUL 相同。 通过新模块创建和测试了 nanoCUL。 由于印刷电路板、它非常稳定、安全和紧凑。 它还可以在868MHz 的较短距离内发送(2个墙壁没问题)。 纳米 CUL 具有稳定的外壳。 这意味着电子设备受到了良好的保护。 装运前、将再次检查并安全包装。

那么、我的问题是、您认为如果我通过 USB 将其插入到我的 Windows 10笔记本电脑中、我将能够配置和查看来自具有 Smart Studio 7的 CC1101的数据包吗?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 CC1101使用 SPI、如果您想使用 SmartRF Studio (这在 CCDebugger 中完成)、则需要使用 TI 内部专有软件在 USB 和 SPI 之间进行"转换"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复! 很棒的服务

    那么、如果我要获取调试器、我在链接中发布的第三方器件应该连接到并能够使用 Smart Studio 进行配置?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您设法连接到 SPI 接口、是的。