This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:工厂频率偏移校准

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922761/cc1312r-frequency-offset-calibration-in-factory

器件型号:CC1312R

您好!

我们希望在工厂校准射频(48MHz 晶振)。

目的是消除晶体的初始偏移。

我们本来可以使用 CAP_ARRAY 进行补偿、但这种调整过于粗略。

将其写入 CCFG 存储器段似乎是合乎逻辑的、因为它将在现场进行固件升级。

CCFG 中有32位数据区域、称为"FREQ_OFFSET 寄存器(偏移= 1FC4h)[复位= FFFFFFFFh]"

但它看起来是专门用于此类用途、但保留供将来使用。

a)我们是否可以使用该寄存器来存储频率偏移信息? 或者、寄存器是否与一些内部低电平补偿功能相关联、而这些功能没有记录?

我们只需要此信息的占位符。 我们期望读取该值可补偿射频驱动器中的自我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我可以看到的信息中、我们目前没有对任何内容使用 FREQ_OFFSET、并且这种变化的可能性很低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 T.E