Thread 中讨论的其他器件:CC1352R、 SysConfig
我的客户在 CCSv10中遇到 Thread 项目问题。
将显示以下错误。 对此进行故障排除的任何提示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户在 CCSv10中遇到 Thread 项目问题。
将显示以下错误。 对此进行故障排除的任何提示?
您好!
使用同一个 Launchpad 时、其他示例(例如 CC1352R1_LAUNCHXL_DRIVERS\EMPTY)是否也会出现此问题?
确保已连接所有跳线、如本页上的图像 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352R1所示
此致、
Toby
感谢您的确认。
您是否还可以确认 所有跳线均已连接,如本页上的图像 所示:https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352R1 ?
我还没有触摸任何跳线、是的、它们与图片上的相同
连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。
(仿真包9.2.0.00002)
我还尝试使用"SmartRF Flash Programmer 2"、然后被要求执行固件更新、并且能够"强制批量擦除"、这是成功的。
如果我要重新启动 "SmartRF Flash Programmer 2"、它会再次告诉我"调试接口已锁定"。 唯一的方法是 “强制批量擦除”。 ???
是的。
唯一有效的是"强制批量擦除"。 最后、我会收到成功消息
>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:XDS-L4100BV3。
>开始闪存擦除...
>擦除成功完成。
>重置目标...
>重置目标成功。
重新启动编程器后、再次弹出消息"the debug interface is locked"。
和"Debug interface is locked"
谢谢
熔岩
重新启动编程器意味着只需关闭"SmartRF Flash Programmer 2"、然后再次重新打开。
在"强制批量擦除"绿色并成功之后、我看到已连接器件(顶部)中的"XDS110、XDC-L4100BV3"和 CC1352R 以及底部的 CC1352R1Fx CPU 图片
但它也很糟糕:状态:断开连接、闪存352、RAM 80、芯片版本:未知、封装未知。
关闭软件并再次打开- 在已连接的设备 (顶部) "XDS110、XDC-L4100BV3"和 CC1352R 中,但在(底部)中没有:选择的目标(0),状态:未知,其他一切:N.A.
现在、如果我单击 CC1352R (在顶部)、我将看到弹出窗口"调试接口已锁定"、唯一继续的方法是"强制批量擦除"
熔岩
它是已连接器件列表中的 SmartRF Studio、我具有 XDS110 (XDS 器件 ID = L4100BV3)、需要更新固件。
固件完成后,我将尝试打开“设备控制面板”并获取此信息:
"无法打开设备控制面板"
EVB:XDS110
射频器件:CC1352R-BLE
器件 ID:XDS-L4100BV3
调试接口被锁定
我尝试加载的第一个映像 是 来自 CCS10的"Thread CLI Project Zero"示例 、它卡住了。
谢谢
您是否正在使用4.10 SDK?
我无法在4.10 SDK 上重现此问题;我能够多次调试 CLI 项目。 此项目原样不在 CCFG 中设置任何锁定位。
您是否以可选步骤修改了目标配置(CC1352R1F3.ccxml)? 这可以解释为什么您能够在一个 LaunchPad 上调试 CCS、但不能在另一个 LaunchPad 上调试(但我仍然很困惑器件是如何通过刷写 CLI 示例实现该状态的)。
你(们)好。
我想我都没有运气,也不想再浪费时间了。
昨天、我从 TI 获得了一个替代产品、现在我有一对板可供使用。
因此、导入到 CCS Studio 的两个示例项目是
rfEchoTx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_CCS 和
rfEchoRx_CC1352R1_LAUNCHXL_nortos_ccs
工作正常。
现在、我尝试通过"syscfg"工具更改射频配置。
一旦我选择不同的射频配置(Custom、1Mbps...) 由于函数名称和定义在"生成的源代码"- SysConfig -
TI_radio_config.c 和 ti_radio_config.h 文件。它们都具有"rf_cmdfs_2gfsk1mbps915_0"等扩展名、而不是"rf_cmdfs"
主文件查找"RF_cmdPropDivSetup"、但在"ti_radio_config.c"中将其更改为"RF_cmdPropRadioDivSetup_2gfsk1mbps915_0"
我出了什么问题? 请帮助。
谢谢
熔岩
我重新安装了 CCS 10.1和
"simplelink_academe_cc13x2_26x2sdk_4_20_00_00"和
"simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_00_35" -没有帮助。
该工程将以导入的"rfEchoTx"编译、但在选择不同的 PHY 设置后不会编译。
相同8个错误-
说明资源路径位置类型
#20标识符"RF_cmdfs"未定义 rfEchoTx.c /rfEchoTx_CC1352R1_LAUNCHXL_Nortos_CCS 第198行 C/C++问题等。
谢谢
熔岩
好的、我看到您说的是什么。
如果我从.syscfg 中删除原始"自定义 PHY 设置"、然后添加其他 PHY、我会得到相同的构建错误。 起初、我刚刚添加了新的 PHY 本身(而自定义 PHY 仍在那里)。
原始 RF_cmdF (和其他射频结构)是指与未修改的.syscfg 一起提供的 PHY 设置。 添加的任何其他 PHY 都将附加其结构名称、以将其与其他 PHY 的结构区分开来(例如、对于"1Mbps、2-MBSK、350kHz 偏差(915MHz)" PHY、这些结构将附加"_2gfsk1GFps915_1")。
从我可以看到的内容中、这是为了允许在 ti_radio_config.c/h 中进行多个 PHY 设置 然后、应用程序可以选择在给定时间使用这些 PHY 中的哪一个。
这里有几个选项: