This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120的用户调整

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922831/cc1120-user-adjustments-for-cc1120

器件型号:CC1120

我将 CC1120用作真正可移植的 TX/RX 应用。  这意味着用户将定期移动应用程序。  将会有射频噪声区域、其中扩展范围可能是一个问题、而区域的覆盖范围将非常好。  我正在尝试向我们的应用程序添加一些用户选项、根据应用程序的部署位置、用户可以进行一些调整以最大限度地提高应用程序的效率。  我们的原型在受控环境中运行良好。  是否有人对某些参数发挥了一些极端价值、以便就哪些调整对他们的项目有益提供一些指导?  我觉得在嘈杂的环境中、可能需要进行一些 AGC 调整、甚至可能需要调整前导码和同步。  我知道大多数应用程序可能是永久性设置、寄存器值也不会更改、但我想问一下其他用户在调整时经历了哪些变化。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -前导码/同步:这些很少是一个问题。 如果您使用默认值、则错误同步的概率很低。  

    -AGC:无需更改此项。 即使输入电平远高于数据表中规定的最大电平、我也无法使该无线电饱和。

    它取决于你的意思是什么,噪声。 如果这意味着背面接地本底噪声很高、您实际上不会有这种选择、因为本底噪声会限制灵敏度。

    如果噪声意味着大量射频流量、则使用 LBT/CCA 避免尝试与其他人同时通话、并使用带有"套"的协议、如果丢失数据包、则重新发送非常重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的输入。  

    -我的前导码/同步略有不同。  我去了4个前导码字节。  不确定这是否完全必要。

    - AGC -我保留默认值。  所以。 好的。

    我所说的是背景噪声而不是其他射频流量。  这个应用将经常被移动、这样我就不会真正担心其他射频数据包噪声。  如果这种情况发生在表面、这将是一个稍后的问题。

    Alpha Test 模式下的系统运行良好、但我想查看用户是否可以在部署后进行任何调整、如果由于任何问题而导致数据包丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    序言:我看情况而定。

    -如果您使用的是不同于0且没有 PQT 的,则4位足以使 AGC 趋稳。

    -如果使用0,则需要4字节前导码。

    AGC -要更加具体、请保持您从 SmartRF Studio 获得的设置。 如果您使用差分数据速率、请已更改 RX BW、请检查 AGC_REF 的寄存器说明。