This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:第三方设计建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922586/cc1120-3rd-party-design-recommendation

器件型号:CC1120

客户正在使用 CC1120进行设计。

寻求第三方建议、帮助他们在151.820MHz 至154.600MHz 的 MURS 频段内实现 FCC 合规性、从而在美国境内运行。

是否有任何第三方公司值得推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    既然我们有客户的建议,我们是否可以使这一个脱机?

    此致、

      Richard