This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有替代 CC85XXDK-HEADST-RD 的新器件或套件?

Guru**** 2539760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC85XXDK-HEADSET-RD, CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/922101/is-there-a-new-device-or-kit-that-supersedes-the-cc85xxdk-headset-rd

Thread 中讨论的其他器件:CC85xxDK-Headset-RDCC8531

我了解到 CC85XXDK-Headset-RD 不再生产。 我是否可以使用任何其他套件来测试 CC8531? 或者是否有新器件或套件可取代 CC8531 / CC85XXDK-HEADST-RD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    遗憾的是、  CC85XXDK-Headset-RD 不再投入生产、并且没有新的套件替代它。

    谢谢、

    Alexis