This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:将代码从 CC1310迁移到 CC1312R 的最佳方法

Guru**** 2541540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/921862/cc1312r-the-best-way-to-migrate-code-from-cc1310-to-cc1312r

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1352P

正如标题所说、将项目代码从定制板上的 CC1310迁移到 CC1312R 芯片的最佳方法或"正确"方法是什么?

我是否只需安装 CC1312 SDK、打开一个空项目并将代码移动到那里、希望它能够编译?

此外、您是否计划在未来发布 CC1312芯片、但具有20dBm 的最大输出射频功率、如 CC1352P?

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我是否只需安装 CC1312 SDK、打开一个空项目并将代码移动到那里、希望它能够编译?" 是的。 我认为最简单的方法是从 SDK 中导入空项目(这样您的项目将被正确设置)、在此项目中复制您的应用程序文件。 然后、您可以从编译中删除与空项目相关的代码文件。  

    对于 CC1310、CCFG.c 可直接用于设置除 CC1312 SDK 板级配置文件之外的多种内容、我们现在使用的 syscfg 将此设置作为 GUI 的一部分进行处理、并根据此情况生成文件。 SYSCFG 只为您需要的资源生成代码。 因此、希望在 syscfg 中设置定制板并使用它来设置引脚映射等操作更简单 也可以使用 syscfg 执行某些操作、生成文件、禁用 syscfg、然后对生成的文件执行最后的更改。   

    "此外、您是否计划在  未来发布 CC1312芯片、但具有 CC1352P 等20dBm 最大输出射频功率?":我无法评论 E2E 的未来发展蓝图。 如果您对此类部件感兴趣、请与您的销售代表联系。