This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-420-470:环境温度高于40摄氏度时停止接收

Guru**** 2551410 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/921321/cc1200emk-420-470-stops-receiving-when-ambient-temp-is-above-40-degrees-celsius

器件型号:CC1200EMK-420-470
主题中讨论的其他器件:CC1200

我一直在使用 CC1200EMK,我注意到当环境温度超过40摄氏度时,cc1200停止接收数据包。 我已经通过读取 FSCAL_CTRL 来检查芯片是否仍在工作、该 FSCAL_CTRL 表示 FS 已失锁。 当温度低于40摄氏度时、cc1200开始接收

我想了解通过寄存器设置处理这种高温环境的最佳做法是什么。 (我正在使用默认值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将器件置于 TX 模式并查看频率在40C 的中心位置。 它可能与 xtal 的温度相关漂移。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您何时发出 SCAL 或是否自动开启? 通常情况下、您应该能够将温度提高至少20至30度、而不会出现任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当系统从空闲变为 RX 时、我依赖 AUTOCAL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将器件更改为 TX、其他器件仍接收到信号。 我还使用了频谱分析仪来记录中心频率是否发生任何变化。 我的中央频率设置为432.682953 MHz

    第一张图片是中心频率。 在正常温度下(23 C)

    另一个是在(60 c)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不像正常的频谱。 您是否尝试过通过 CC 调试器使用 SmartRF Studio 来控制芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用了另一个频谱。 我正在使用 TrxEB 运行芯片。 请查找随附的频谱图。

    频谱(23 c)

    当环境温度为80°C 时、就会出现这种情况

    我将尝试编辑 RX 带宽以适应任何更改并为您提供一些反馈。 如果您需要我进行任何分析、请告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设法通过将 RX 带宽从80kHz 增加到400kHz 来解决这个问题。