This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:定制协议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MIOTY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/921412/cc1310-custom-protocol

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: MIOTY

你(们)好

根据 CC1310 (https://www.tij.co.jp/product/jp/CC1310)的产品页面、

支持的协议似乎是 15.4、无线 M-Bus (T、S、C 模式)、Contiki 6LoWPAN、 MIOTY 技术。

然后、我想知道定制协议是否可用。

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC1310可以执行定制协议、很抱歉、如果产品页面中没有明确说明这一点。

    有关  prop 的更多信息、请参阅 dev.ti.com/.../node  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢之三!!