This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120/CC1125/CC1175的162Mhz 频段

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1175, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/921389/cc1120-frequency-band-at-162mhz-for-cc1120-cc1125-cc1175

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1175CC1125

您好!  

请帮助检查 CC1120/CC1125/CC1175在162Mhz 频率下是否可以使用频带。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中的"射频特性"所示、162MHz 超出芯片支持的范围。