This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:异步模式切断了数据包1 of 2的开头

Guru**** 2548800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/919940/cc1101-asynchronous-mode-cutting-off-the-beginning-of-packet-1-of-2

器件型号:CC1101

大家好、我 在异步模式方面遇到了一些问题

为了进行测试、我将发送两个相同的数据包、每1秒发送150ms

每次发送时、都会切断第一个数据包的开头

我已附加我的设置和逻辑分析仪图片

导致此问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是一个硬件问题、明天会进行错误确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将把它设置为挂起状态、直到我们获得有关这方面的更多信息。