This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:符合法规:ETSI EN 301 489-1、ESTI EN 300 220-2、EN 54-25

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/919767/cc1312r-compliance-with-regulations-etsi-en-301-489-1-esti-en-300-220-2-en-54-25

器件型号:CC1312R

我的客户计划使用 CC1312R 开发一个模块、并有以下问题:

该模块仅包括 CC1312R 及其在 LAUNCHXL 评估板中定义的电路:

         - CC1312R MCU

-         具有外部降压转换器电路的电源级

-         2石英

-         Ballun 电路、用于将3射频输出转换为独特的天线输出。 (天线自适应电路将位于模块外部)

 

在规范中、我们的客户要求模块符合以下法规:

         - ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

-         ESTI EN 300 220-2 V3.2.1

         -EN 54-25,2008年11月起生效

CC1312R 数据表中提到、该器件适用于符合以下全球射频法规的系统:

-         ETSI EN 300 220接收器类别1.5和2、EN 303 131、EN 303 204 (欧洲)

         FCC CFR47第15部分

ARIB         STD-T108

 

我没有找到有关 ETSI EN301 489-1 V2.2.3和 EN54-25法规的任何注释。

您是否知道此器件及其自身电路是否适合符合这两项法规?

谢谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 LP 也经过测试  

    EN 301 489-03:v1.6.1
    EN 61326-1:2013

    EN 54-25专用于火灾探测和火警系统。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    您能否向我发送 EN 54-25规范?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的反馈、

    关于 EN 54-25规范、由于它是我们客户提供的规范、而且它是 AFNOR 法规文档、因此我无法在公共论坛中提供。

    我正尝试与 Josef 进行私人交流、以便为您提供一些摘录。

    此致、

    Baptiste、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在50kbps GFSK、+/- 25kHz 偏差下进行了测量、CC13xx 满足 EN 54-25要求、使用200kHz 的通道间隔实现裕度。 请注意 、EN 54-25规定了相邻信道选择性、这是最具挑战性的要求、但并未规定信道间隔。  

    如果还有任何疑问、我们可以关闭此主题并通过电子邮件继续。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您对 EN54-25的反馈。

    对我来说还可以。

    如果有问题、我会向您发送一封电子邮件。

    祝你度过美好的一天!

    巴蒂斯特