This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:无法取消选择"从构建&quot 中排除;

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1165581/cc1352p-unable-to-de-select-exclude-from-build

器件型号:CC1352P

CCS 版本:12.1.

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

客户正在基于从 SimpleLink SDK 导入的示例构建项目、客户添加了新的构建配置、并且针对每个配置从构建中排除了一些文件。 在两个配置之间切换几次后、客户发现他无法为 main.c 文件取消选择"exclude from build"

请找到一段简短的视频来记录问题。 出什么问题了?

e2e.ti.com/.../HQAD8813.MP4

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    它看起来像是使用了 verison 控制(git)。 您能否与客户联系、以查看不属于版本控制的项目的问题是否已解决?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    客户正在使用 git、如果没有 git、则不会看到问题发生。 您是否知道它不能与 Git 配合使用的原因? 将 git 与 CCS 结合使用时、我们需要注意什么?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 git 项目导入到我的工作区中、并且不存在排除和取消排除文件的任何问题。 这可能是项目的一些写入访问问题。 客户是否能够对项目进行更改? 他们能否修改某些项目属性并使更改生效?