Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我正在查看用于欧洲低于1GHz 868MHz 频带实施的15.4堆栈的网络访问方法、 15.4-Stack 用户指南中"术语和首字母缩略词"列表中的"CSMA/CA"项将其描述为(来自 https://dev.ti.com/tirex4-desktop/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40/docs/ti154stack/html/ti154stack-guide/index-cc13xx_cc26xx.html):)
CSMA/CA
具有防撞功能的载波侦听多路访问
*这可防止节点在空气被占用时进行通话。 用于除868MHz 之外的所有频带。
从这一点可以很容易理解、这意味着"节点"没有防撞功能、因此我假设它仅使用碰撞检测功能。 但是、由于它列出的是"节点"、而不是整个15.4-Stack、因此我希望确保我不会错过重要的内容。 收集器实现是否使用 CA (因为它具有始终开启的天线)?
我们有一个在非信标模式下运行的应用程序、我正在尝试了解它对无线电频带有什么访问方法来满足客户要求。 我本来希望它使用防撞功能、但现在似乎不使用。 我想您可以在发送之前进行自定义实施以扫描无线电频带、但我希望通过堆栈使用此类功能(如果有)。
编辑:它将我配置为868MHz SysConfig 系统、用于设置用于 MAC 级操作的15.4 HAS 部分、其中包括冲突避免算法的反向指数、因此我认为有一个。 但是、现在用户指南中所说的相反、我不确定。
我的问题是、是否可以通过某种配置在该频带(868MHz)上使用防撞功能、或者是否存在技术限制、以确定为什么没有防撞功能。