This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:如何让 UART 动态获取输入命令

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1165948/launchxl-cc1350-how-to-let-uart-dynamically-get-the-input-command

器件型号:LAUNCHXL-CC1350

大家好、

以下是客户的请求:

客户发现 UART 是全模式、许多资源都被写入 UART (UART、INPUT、1)、每次只能读取一个字。 如果可以动态获取读取的 UART 输入字的数量、例如输入1234567可以直接读取1234567?

他 已经使用 sizeof 或 strlen 等方法来自动获取它、但当没有输入时、UART (UART、&INPUT、0)将始终显示、这会导致持续中断。 可以提供解决方案和方法让 UART 读取缓冲器吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我无法理解这个问题。 您能否提供突出显示问题的代码片段? 并解释了所需的行为是什么、实际的行为是什么?

    谢谢、
    尼古拉伊