This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 CC1350直接兼容?

Guru**** 2521710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350, LAUNCHXL-CC1350, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1166435/cc1310-drop-in-compatibility-to-cc1350

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1350LAUNCHXL-CC1350

我们目前在产品中使用 CC1350、但我们仅使用低于1GHz 的无线电。 因此、我们 也应该能够使用 CC1310。 我们希望 这些芯片在运行低于1GHz 应用时能够完全兼容固件。   

但是、我们看到 SmartRF Studio 生成不同的控制字、以在两个器件之间生成不同的电源设置。 我们想知道这一点的重要性-它只是 在0.XDB 范围内稍微不同的优化、还是差异更深刻、或者设置完全不兼容 ?

很抱歉、如果这个问题出现在多个渠道、但我们分配的应用工程师正在休假、 我们希望在他返回之前先解答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pål、

    您回答正确、这些优化略有不同。
    设置差异的一个原因是 LAUNCHXL-CC1350的射频输出端口上有一个开关、必须考虑其损耗。

    LAUNCHXL-CC1310没有此类开关、因此具有不同的设置。

    此致、

    Arthur