This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:是否有将 OAD 添加到您的 Wi-sun 平台的计划?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1166125/cc1312r7-is-there-a-plan-to-add-oad-to-your-wi-sun-platform

器件型号:CC1312R7

您好!

我们正在评估您的 Wi-SUN 平台、但我们的应用将需要 OAD。 是 OAD 计划的  

有何影响? 如果是、是否有时间安排此功能何时可用?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    OAD 已计划用于 Wi-SUN、并将在1月23日开始作为 Q1 2023 Simplelink SDK 的一部分发布。

    此致、

    高斯图